This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:PHY 接口"10G-USXGMII"兼容的多路复用器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I, TMUXHS4212, TMUXHS4412, SN65LVCP114, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520175/tusb1042i-phy-interface-10g-usxgmii-compatible-mux

器件型号:TUSB1042I
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212TMUXHS4412SN65LVCP114TMUX136

工具/软件:

尊敬的团队:
我指的是"">e2e.ti.com/.../tmuxhs4212-phy-interface-usxgmii"  Thred、
我们是否可以使用"TUSB1042I" IC 来说明用例?
多路复用器将 SFP 和10G 串行器/解串器"USXGMII"信号组合在一起。
目前我们使用"TMUX136MRSER"作为 SGMI 信号1G 串行器/解串器。
 对于10G 串行器/解串器、TP 中是否也有任何开关?

此致、
Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikunj:

    您正在寻找开关/多路复用器还是转接驱动器多路复用器? TUSB1042I 是一款 USB3.0转接驱动器多路复用器、只能支持 USB3信令、因此我不建议将该器件用于此应用。

    就像所引用的帖子建议的那样、我推荐 TMUXHS4212或 TMUXHS4412。 使用这些开关时的主要问题是确保共模电压不违反数据表。

    我将此线程重新分配给多路复用器团队、如果您要特别寻找转接驱动器多路复用器、我可以看看我们是否有任何支持该功能的东西。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、
    感谢您的更新、
    然后、请查看"模拟开关-适用于10G 兼容器件的 TMUX136MRSER "。
    关于电压电平-直流共模电压最大值3.6。 和建议的部分提到 VCM = 3.3V 其1.8V ,你有任何其他器件?  
    可能是模拟开关?
    此致、
    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    "SN65LVCP114"似乎支持电压电平。 在我看来、使用 SN65LVCP114元件可能会过度设计、因为对于小于90mm 至100mm 的串行器/解串器、PCB 布线不需要转接驱动。是否有任何其他元件没有信号调节和转接驱动器?

    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、nikunj、

    TMUX136仅可达到6GHz、因此不适合。 上述开关 Ryan 将是相关建议。 这些器件不会随转接驱动器一起提供。 则是无源开关。

    谢谢、
    Rami