This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:使用定制电路板上的 EyeScan 工具

Guru**** 2696775 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, TUSB3410, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523593/tmds181-use-eyescan-tool-on-custom-board

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTUSB3410

工具/软件:

您好、

要在 EVM 之外利用 EyeScan 工具、需要哪些硬件? 也就是说、我们可以使用 Aardvark (EVM 用户指南提到了这一点、但 EyeScan 工具用户指南中没有提到)、USB2ANY、USB 接口适配器等吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EyeScan SW 连接到 TUSB3410、它会查找 TUSB3410 VID 和 PID、以确保正常运行。 因此、在使用 EyeScan SW 时、您必须使用 TUSB3410。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    谢谢你。 建议采用什么方法? 我是否需要购买 EVM 和跳线? 或者、我是否可以购买独立的 TUSB3410?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 TUSB3410 EVM、 https://www.ti.com/tool/TUSB3410UARTPDK、但需要升级固件才能将器件从 UART 模式切换到 I2C 模式。   如果您有兴趣、我可以通过私人 e2e 消息向您发送固件。

    或者、您可以使用 TMDS181 EVM 上的 TUSB3410并使用跳线。 TMDS181 EVM 上的 TUSB3410已升级、可支持 I2C 模式。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我将与我的团队交谈、但我们似乎希望使用 TUSB3410 EVM。 请尽可能发送固件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否接受我的友谊请求、以便我可以向您发送固件?

    谢谢

    David