This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:使用 TUSB211A

Guru**** 2767395 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523816/tusb211a-usage-of-tusb211a

器件型号:TUSB211A

工具/软件:

它首先使用 USB2转接驱动器。 从笔记本电脑的图片中、D1P 连接到 PCB 上的 D2P、并且与 D1M 和 D2M 的连接相同。 我的问题是 D1P 和 D2P 的连接发生在 TUSB211A 或 PCB 上? 如果 D1P 连接到 PCB 上的 D2P、 TUSB211A 如何放大 USB 信号? 它是否放大整个链路的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    需要在转接驱动器下方的 PCB 上完成 D1P 与 D2P 的连接、D1M 与 D2M 的连接、转接驱动器的 D1/2 P/M 引脚连接到 DP/DM 通道。 下图是相应布局的示例:

    TUSB211A 和我们 USB2系列转接驱动器的其余部分的工作原理是监控 USB2信号的 DP/DM 通道、等待信号通过成功的 HS 握手指示有效连接和 HS 连接。 一旦发现此连接、USB2转接驱动器便会启用、当其在转接驱动器下方移动时向 USB2信号注入电流、该转接驱动器旨在增强信号的交流方面(上升沿/下降沿)和信号的直流方面(Vhigh 和 Vlow)。 这有助于在眼图或合规性测试等应用中增加信号裕度、从而提高 USB2信号可支持的总长度。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan