This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:帧起始与1PPS

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523537/dp83867e-start-of-frame-vs-1pps

器件型号:DP83867E
主题: DP83640中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我有一个板载带有 DP83867E 以太网 PHY 的 PCB。  我需要能够提供和接收 PTP (IEEE 1588)、并且我目前在设计中使用了 DP83867E。  此问题与 PTP 灌电流和生成时间同步所需的1PPS 有关。  我想知道、由于我似乎找不到任何具有1PPS 端口的 PHY、SoF (帧起始)检测到的信号本质上是相同的吗?  如果是、我的理解是 SoF 事件是在读取实际时间之前生成的。  这似乎是反向的。  如果我弄错了、任何人都能就如何处理这一需求提供任何建议吗?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    通过"1PPS"、您指的是每秒1个脉冲是正确的? 这将与 DP83867的 SFD 信号不同。

    每次从 PHY 发送以太网帧时、SFD 信号都将置为有效。 该位将在整个帧传输过程中保持有效:

    例如、如果传输500字节数据包的速度为1Gbps、您应该会看到大约每(500*8)/1000秒(4秒)一次的 SFD 脉冲。 SFD 脉冲的实际时序将取决于所发送的帧大小。

    DP83867没有 PPS 信号端口。 如果您需要 PPS 信号 、请考虑 DP83640、它支持10M 和100M 速度。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shane、

    感谢您的答复。  遗憾的是、我需要一个使用 RGMII 的千兆位 PHY、它也可以输出1PPS。  在进行一些研究时、1PPS 似乎更多地属于 MAC 类、而不是 PHY 类。  我仍在努力找出所需的一切。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    很遗憾、我们没有支持 PPS 信号的1G 标准以太网 PHY。 单线对以太网 PHY 是否可在您的应用中使用?

    我可以检查单线对以太网 PHY 团队是否有具有 PPS 信号的1G PHY (如果有所帮助)。

    此致、

    Shane