This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAL9538:时钟延展

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1520679/tcal9538-clock-stretching

部件号:TCAL9538

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 使用具有时钟延展选项的 USB 到 I2C 转换器,以便与 TI 串行器通信。 同一 I2C 总线与 IO 扩展器 TCAL9538PWR 连接。 IO 扩展器是否也需要时钟延展选项支持? 上述器件型号是否支持时钟延展?  

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    TCAL9538PWR 在 SCL 上没有下拉驱动器、无法延展时钟。  

    我们的 I/O 扩展器当前没有时钟延展功能。 客户为什么需要在 I2C I/O 扩展器上进行时钟延展?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:  

    谢谢你。  他们看到一个问题,解释如下

    请参阅下图、他们 将以下配置用于其中一种应用。 为了满足时钟延展要求、选择了具有时钟延展功能的 USB 至 I2C 转换器。 在同一总线中、IO 扩展器-1和2连接。


    问题:当我们尝试使用 IO 扩展器-1和2时、它们面临 I2C 总线挂起问题、这是随机的。 因此、怀疑 IO 扩展器有任何需要时钟扩展功能。

    此致、

    Youhei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 扩展器永远不会将 SCL 拉低。

    为什么公共汽车挂起? SCL 或 SDA 是否一直处于低电平? 您能否检查哪个器件将线路拉低(这需要测量器件前面串联电阻器上的压降)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    就像 Clemens 问道的、SDA 或 SCL 是否被拉低?  

    客户如何确定从 I/O 扩展器而不是从串行器产生拉低?

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、Clemens、

    谢谢你。 我将转到内部讨论。

    此致、

    Youhei