This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:摄像头连接或8位并行输出 VSYNC、HSYNC 和 PCLK 信号的示例代码需要

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523796/tvp5150am1-sample-code-need-for-camera-interfacing-or-8-bit-parallel-output-vsync-hsync-and-pclk-signals

部件号:TVP5150AM1

工具/软件:

我叫 Murali Selvam 我来自印度。 我目前正在处理一个涉及连接的项目 TVP5150AM1IPBSR 视频解码器 STM32F407VET6 微控制器。

我正在寻找一个 示例代码 了解如何与进行交互的参考设计 TVP5150AM1IPBSR 输出、以及 VSYNC Hsync 、和 PCLK 通常在摄像头类型的接口中使用。

如果您有任何示例代码、文档或相关参考来帮助使用 STM32 (最好通过 DCMI 或 GPIO + DMA)从此器件初始化和读取视频数据、我非常希望您能分享这些示例代码、文档或参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     TVP5150AM1的配置和控制是通过 I2C 主机接口完成的。 我们没有任何使用特定 MCU (例如 STM)的示例。   有关 I2C 的信息、请参阅 TVP5150A 常见问题解答。