This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:使用条件测量

Guru**** 2926820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523759/sn65dphy440ss-use-condition-measurement

器件型号:SN65DPHY440SS

工具/软件:

您好团队

我的客户正在开发医用内窥镜产品、他想为 MIPI 寻找一个重定时器来提高信号完整性、他的 MIPI 信号为4K 视频信号、来自摄像头模块、速率为10Gbps (每通道2Gbps)、电缆通过6米长的电缆传输到摄像头处理单元、所以客户想知道他是否可以使用该产品?  

我们有 CSI 的参考设计吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、DPHY440每通道只能支持1.5Gbps 的速率、但没有支持每通道2Gbps 的 MIPI 重定时器。

    谢谢

    David