This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:电源电流增加

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1519657/ds90ub925q-q1-supply-current-increase

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR241

工具/软件:

您好的团队、

我们收到了客户的申请、客户想了解为什么串行器 DS90UB925-Q1电流要求超过 DS90UR241。您能否查看并尽快告诉我们您的反馈。

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

     DS90UR241和 DS90UB925-Q1 不是同一器件。 它们的设计完全不同、例如流程。  DS90UR241是 FPD-Link II 接口、而 DS90UB925-Q1 是 FPD-Link III 接口。  DS90UB925-Q1添加了很多特性、例如反向通道和图形发生器。 由于这些附加功能、功耗远大于 DS90UR241。  

    希望这有所帮助。 如果您有任何问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、  

    明白。 谢谢。

    Youhei