This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:与 TLIN1021ADRBRQ1引脚对引脚兼容

Guru**** 2594400 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2029A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523256/tlin1021a-q1-pin-to-pin-compatible-for-tlin1021adrbrq1

器件型号:TLIN1021A-Q1
主题中讨论的其他器件:TLIN2029A-Q1

工具/软件:

对于 没有唤醒功能的 TLIN1021ADRBRQ1、需要一个与引脚对引脚兼容的 LIN。 是否有可用的产品?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varsha:

    请参阅 TLIN2029A-Q1、谢谢。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的分享。

    此致。

    瓦尔沙 M K