This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:在 TUSB211A 之后、PCB 布线可以支持多长时间?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522615/tusb211a-how-long-pcb-routing-can-be-supported-after-tusb211a

器件型号:TUSB211A

工具/软件:

我们的设计将 在 USB Host、后20英寸处添加 TUSB211A 但是、我们想知道在  TUSB211A 之后可以支持多长时间 的 PCB 布线?  假设使用 FR4 PCB 材料。μ m

或者、、您建议 在 USB 主机之后添加 TUSB211A 多长时间的 PCB 布线? 此外、在 TUSB211A 之后、PCB 布线可以支持多长时间 ?  假设使用 FR4 PCB 材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    我们的设计将 在 USB Host 后20英寸处添加 TUSB211A、但是、我们想知道在 TUSB211A 之后可以支持多长时间的 PCB 布线  ?  假设使用 FR4 PCB 材料。

    在本设置中、我相信 TUSB211A 将能够支持后置通道上高达5M 的电缆长度/PCB 布线。 20英寸仅约半米、TUSB211A 本身可支持高达5M 的电缆长度、因此我认为应该支持5M 的后置通道。

    [quote userid="481189" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522615/tusb211a-how-long-pcb-routing-can-be-supported-after-tusb211a、或者 您建议 在 USB 主机之后添加 TUSB211A 多长时间的 PCB 布线? 此外、在 TUSB211A 之后、PCB 布线可以支持多长时间 ?  假设使用 FR4 PCB 材料。[/报价]

    我们建议将 TUSB211A 放置在尽可能靠近外部连接器(例如 USB2插座)的位置、以便信号 在进入电缆之前尽可能好地呈现。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下、该设计没有连接器、因此它也不支持外部电缆。 该设计使用 PCB 上的器件之间的 USB 通信、但 PCB 上的 USB 信号布线长度超过50英寸、因此我 将在两个器件之间添加 TUSB211A、但我不知道哪里可行。

    我知道 TUSB211A 支持5M 的电缆长度、但我认为电缆的插入损耗小于 PCB 布线(PCB 布线比电缆)更差。 那么、我想知道 UUSB211A 之后支持多长的 PCB 布线?  假设使用 FR4 PCB 材料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    通常、对于 USB2/HS 布线、由于速度比 USB3低、因此我们规定了允许的电缆长度与允许的 PCB 布线相同的大小、即5M 电缆长度等于5M PCB 布线。 但是、这也取决于 PCB 设计。  如果信号设计不良或信号中存在反射/噪声、则与干净的 PCB 设计相比、转接驱动器无法提供尽可能多的增强。

    因此、对于完全位于一个电路板上用于两个器件之间通信且没有连接器的 USB2设计、转接驱动器应能够支持该设置、因为我们的 USB2转接驱动器通常支持高达5米的电缆长度。

    因此 、我将在两个器件之间添加一个 TUSB211A、但我不知道在哪里可行。

    我建议将其 放置在两个器件的中间、因为由于转接驱动器的双向性、将其靠近其中一个器件放置可能会导致过度补偿。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢