This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:tlk10232 PMA 链路断开

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515538/tlk10232-tlk10232-pma-link-down

部件号:TLK10232

工具/软件:

你好。

我将通过连接 TLK10232来进行测试、如下所示。

我会监视以下寄存器:

・CHANNEL_STATUS_1

・PMA_STATUS_1

・PMA_STATUS_2

・PCS_STATUS_1

・PCS_STATUS_2

・KR_PCS_STATUS_2

我已确认、以下错误大约每1到2天发生一次。

・PMA_STATUS_1 (PMA_LINK_DOWN)

・PCS_STATUS_2 (PCS_RX_FAULT)

・KR_PCS_ATTUS_2 (PCS_HI_BER_LH)

此类错误的原因是什么?

我不知道是光缆还是 SFP 模块损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这表示 TLK10232正在接收的信号存在问题。

    您是否有 SFP 环回模块?  您可以使用这些命令来测试每个 TLK10232、以查看问题是否与这些器件之一相关。  如果环回模块未发现问题、这意味着光学信号链(SFP 模块+光缆)存在某种相关因素导致了该行为。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。

    我得到了一个环回模块并进行了测试。

    因此、未发生链路断开。

    我使用以下配置再次进行了测试。

    如果一侧是通用交换机、则即使使用相同的 SFP 和电缆、也不会出现问题。

    TLK10232之间为什么会发生链路断开?

    我希望即使在将 TLK10232连接在一起时也能防止链路断开。

    如果我调整光传输水平等、是否会有所改善?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshio、

    德鲁已经离开办公室,下周还会回来。 我不涉及 TLK 产品、但与此同时、我有一些想法可能对调试有帮助:

    • 正在使用两个 TLK10232-您是否使用环回模块自行测试两个 TLK10232s 的活动、如果实际可行? 问题仅发生在带有两个 TLK10232s 的硬件布置中?
    • 您报告的三个错误标志与链路断开事件、RX 路径上的故障条件和高 BER 条件相关
      • 在您的图中、右侧的 TLK10232似乎是正在检查错误的 TLK10232。 我们是否知道左侧的 TLK10232是否有相同或不同的错误?
      • 您是否注意到系统运行时或仅在检查标志时出现链路断开和错误的任何其他症状?
    • 如果 PMA 误差实际上是随机事件(就外部干扰而言并不发生显著的情况)、则两个 TLK10232s 之间的信号质量可能很小、随机噪声有时可能足以导致信号错误或链路中断。 如果您有调整 PMA 链路的信号完整性设置的方法、这可能是一个 很有用的实验方法。

    此致、

    Evan Su