This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:视频分割问题|| LTE 干扰

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1521863/ds90ub954-q1-video-split-issue-lte-interference

器件型号:DS90UB954-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

 我们将 DS90UB954器件用作一种应用的解串器。 在测试时、我们观察到了一种奇怪的行为。 当手机靠近 Chip/FPD 链路和外设时、视频输出似乎在两者之间拆分(附加的图像)。 该问题仅在下电上电后解决。 TI 以前是否发现过此问题? 是否有任何可能的原因?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elsa、

    请允许我1-2天、以便我查看您的问题并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elsa、

    您是否已根据 EMC 测试您的系统? 因为手机会增加一些射频噪音并干扰传输

    但是、如果您在正常操作期间和错误期间为我提供 SER 和 DES 的寄存器转储、我将帮助您查看