This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:转接驱动器放置

Guru**** 2948120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523916/sn75lvpe802-redriver-placement

器件型号:SN75LVPE802

工具/软件:

您好的团队、

我的客户考虑 将 SN75LVPE802用作 PCIe 的转接驱动器。 转接驱动器的一侧连接到连接器、该连接器与其他设备相连。

关于转接驱动器的放置、它应放置在靠近连接器的位置、并且下图(以及最大布线长度值)可用作参考?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、

    参考图是一个不错的近似放置位置、但我将首先解释一般原理:对于 SN75LVPE802等双向转接驱动器、我们通常建议将转接驱动器大概放置在损耗通道的中间、以便 PCIe 根复合体和转接驱动器之间以及转接驱动器和 PCIe 端点之间存在大致相似的插入损耗。 这有助于确保信号输出上的 EQ 行为在上行和下行数据方向大致相似。 在参考图中、我们看到转接驱动器放置在更靠近连接器侧的位置、并且距离 SATA 主机更远、但我预计这是因为连接器之后应该会有更多损耗、因此转接驱动器之前和之后的总损耗非常相似。

    PCIe 链路中的大多数插入损耗通常来自布线长度、因此、对于损耗通道的中间位置、可以通过平衡转接驱动器之前和之后的布线长度来合理估算、但也存在连接器以及 PCIe 根复合体和端点器件使用的封装/PCB 损耗(与布线长度无关)。 在我们较新的 PCIe 产品上、我们通常避免讨论布线长度并专注于插入损耗。 通常、客户 SI 工程师应熟悉插入损耗计算、并可以对转接驱动器放置执行此分析。

    此致、

    Evan Su