This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:TSN 以太网应用检查

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523749/dp83tc817s-q1-tsn-ethernet-application-check

器件型号:DP83TC817S-Q1

工具/软件:

您好团队

我想检查这款芯片是否是我们拥有的唯一支持 TSN 以太网的 PHY 芯片?

该子系统是否支持硬件时间戳、以及 TSN、帧处理模式、调度算法等的相关协议  

我想推荐这种材料给我的客户,是否有任何成功的故事,我的应用是医用内窥镜。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    Unknown 说:
    我想检查此芯片是否是我们拥有的唯一支持 TSN 以太网的 PHY 芯片?

    对于100BASE-T1 PHY、除了 DP83TP817之外、类似的 DP83T818也支持 TSN、但我认为818具有额外的特性、这些特性可能与生物医学应用无关、而且成本更高。

    Unknown 说:
    它是否支持硬件时间戳以及 TSN、帧处理模式、调度算法等的相关协议 。

    817采用 IEEE 802.1AS 的特性。

    Unknown 说:
    我想向我的客户推荐这种材料,我们有没有任何成功的故事,我的应用是医用内窥镜[/报价]

    若要了解这些详细信息、最好在内部联系我们的汽车以太网营销团队、此主题已在公共论坛上发布。

    此致、

    Evan Su