This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:MAP 工具

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522702/ds90ub964-q1-map-tool

器件型号:DS90UB964-Q1

工具/软件:

您好的团队、

MAP 工具中 SP 和 EQ 之间的对应关系是什么?
此外、与每个 EQ 电平对应的 EQ 增益是多少?

映射的 EQ 是否与下表中所述的 EQ 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    感谢您的问题。 UB964中的选通位置略有不同、因为此器件中有12个选通位置、而不是 UB960中有14个选通位置。 在 EQ 状态寄存器中读回 EQ 代码、如下所示:

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    请帮助回答以下问题:
    1.选通位置的功能是什么?
    2、每种 EQ 等级对应的 EQ 增益是多少?
    3、SP 与 EQ 之间的对应关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    这些问题最好在随附的应用手册中找到答案。

    e2e.ti.com/.../snla301-_2D00_-Margin-Analysis-Program-_2800_MAP_2900_-and-strobe-positions-for-UB954-and-UB960.pdf

    如果我可以提供任何其他详细信息、请告诉我。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我知道 EQ 有两个阶段、但 EQ1和 EQ2之间的区别是什么?
    这些文档未介绍每个 EQ 级的增益是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    FPD RX EQ 在自适应到链路上没有错误的状态期间设置。 EQ1和 EQ2都包含8个 EQ 电平、表示此器件提供的完整16个电平

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我理解您的意思、但我仍有一些未回答的问题、如下所示:
    1. EQ1与 EQ2之间有什么区别?
    2.每个 EQ 级的增益是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    EQ1和 EQ2级协同工作、在 FPD RX 中创建15个 EQ 级。 遗憾的是、我们无法分享每级 EQ 增益的详细信息。

    此致、

    Thomas