This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG-Q1:关于差分输入电阻的问题

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524483/tcan1042hg-q1-question-about-differential-input-resistance

器件型号:TCAN1042HG-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户询问了差分输入电阻、 您可以查看下面的相关问题吗?

1、差分输入电阻代表什么? 它包含在 IC 中吗? 还是应该在 IC 之外添加仿真电阻器?

2.为什么这个值有范围?

3.你能推荐或给我等式来确定这个值吗? (如果我应该在 IC 外部添加电阻器)

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    1.这是器件未驱动总线时 CANH 和 CANL 引脚之间的内部电阻。 它定义了连接多个节点并位于 IC 内部时的总线总负载。 此功能无需外部电阻器。

    2.考虑工艺变化、温度变化和电压供应变化,并符合最低 ISO 标准。

    3.无需添加外部电阻器。 谢谢、仅建议使用与数据表图10-2类似的外部电阻器。

    此致、

    Michael。