This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:原理图审查申请–USB 集线器设计(TUSB4041IPAPRQ1)

Guru**** 2782515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1522541/tusb4041i-q1-schematic-review-request-usb-hub-design-tusb4041ipaprq1

器件型号:TUSB4041I-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

e2e.ti.com/.../USB_5F00_HUB_5F00_DESIGN_5B00_AM62P_5D00_.pdf

尊敬的团队:

我已根据器件型号附加了 USB 集线器原理图设计 TUSB4041IPAPRQ1、  请查看随附的原理图并分享您的反馈。

此致、

Vandana D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Vandana :

       我正在进行原理图审阅、工作将于明天完成。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    只需跟进以检查我们的设计是否经过审核、希望您在完成设计后尽快回来。

    此致、

    Vandana D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vandana:

      这是我对原理图的评论:

    1:TEST 引脚需要采用 PD 连接至 GND (4.7K)。

    2:SMBus 为低电平、是否需要 SMBus 模式? 如果没有、只需将该引脚悬空。

    3:要启用电源 开关、FULLPWRMENT 应为 PD

        对于高电平使能 VBUS 开关、PWR_POL 应拉高  

         对于各个端口、成组引脚应该是 PD。

        如果不需要电池充电、则无需上拉 PWRONx 引脚。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我已整合了提供的所有信息并进行了必要的更改—感谢您的宝贵更新。

    此致、

    Vandana D.