This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:AEQ 状态了解(FPDLinkIII 上的自适应均衡状态)

Guru**** 2591680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523475/ds90ub954-q1-aeq-status-understanding-adaptive-equalization-status-on-fpdlinkiii

器件型号:DS90UB954-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI:

请解释在 EQ_STATUS (AEQ_STATS 寄存器(地址0xD3)位5:0上接收到的值。

可能的范围是多少? 有效?  

(如果这是 EQ 锁定电平、我预计需要4位(0-F)、如果将2个阶跃集总在一起、则需要8位。)

我们有一个用户声称读取(有时) 0x27、并在获取此数字时关联以导致锁定失败、这是否可能?

非常感谢、

Amotz   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Amotz、

    感谢您提出这个问题。 要了解 EQ、可以阅读下面的应用手册。

    DS90UB954-Q1和960-Q1的裕度分析程序(MAP)和选通位置

    通常、较高的 EQ 代码与具有较高插入损耗的通道相关。 较高的 EQ 代码将均衡该通道、以便在 FPD RX 上正确恢复正向通道帧。

    在锁定为低电平的情况下、由于 FPD RX 未锁定、EQ 通常含义较小。 当 FPD RX 未锁定时、EQ 将继续搜索没有发生错误的稳定值。 异常 EQ 值是 RX 被解锁的症状、而不是假设最小/最大 EQ 尚未受到限制的原因。

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas、

    在这种情况下  、我知道应用手册(snla301)中表4中的 AEQ_STATS[5:0]={EQ2、EQ1}。

    如果为真、则案例已关闭。

    此致、

    Amotz