This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810EVM:构建 EVM

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810, DS560DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524535/ds560df810evm-build-up-the-evm

器件型号:DS560DF810EVM
DS560DF810主题中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

我的客户测试了 EVM、发现了一些问题。 无法建立工作台。  新项目对我们来说意义重大。 请提供支持  

我当前使用 EVM 按照数据表(DS560DF810 EVM 用户指南)中的步骤为电路接线、当我在 Latte 中执行 usefulFunction.py 时、会出现以下错误:

----------------------------

#=======

#正在执行.. 选择

----- 回读通道初始化状态-----四通道:0------ CH:0----

//命令=self.regs.REGGROUP_14.Property_3CH_31_0=0x1

//触发宏-操作码:0xc6名称:READBACK_CH_INIT_STATUS

channel_init_status:2.

Heart_Beat:0

configuration_selected:0

等待信号检测。 如果使用 WAIT_FOR_SIGNAL_ENABLE 功能、此状态意味着器件正在等待信号摆幅超过预期阈值。

通道初始化正在进行/未实现锁定。

#done 执行.. 选择

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否分享有关测试设置的详细信息?  您对 DS560DF810EVM 的输入是什么?

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    我是否可以知道哪个 GUI 可以支持该 EVM?  Latte GUI 或 SigCon Architect? 两者之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    该 EVM 仅受 Latte GUI 支持。

    谢谢、

    Drew