This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810EVM:关于 EVM 原理图

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524573/ds560df810evm-about-schematic-from-evm

器件型号:DS560DF810EVM
主题DS560DF810中讨论的其他部分

工具/软件:

您好的团队、

在 DS560DF810的公开版本中、我们看到网络名称= VPP 连接到 CPU 的 GND 引脚、如下图所示、随后连接到 P32 (3引脚接头)、然后连接到 J4 (连接器、直流电源插孔、RA、3引脚)。
从下图中、您可以选择直接接地或连接到直流连接器 J4、或通过 P32悬空。
我想问、此电路中是否有任何特殊的概念? 请说明。

此外、我们建议如何绘制电路? 您是否将其直接接地? 或者您需要预订吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这方面没有什么特别之处。  这个电路板刚刚在电路板上、用于在器件开发期间为该引脚提供电压的选项。

    在客户应用中、该引脚应连接到 GND。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    是的、我理解、但在 GND 路径上提供了一个 VPP
    客户感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    为混乱而道歉。  如数据表中所述、D5是 GND 引脚。

    谢谢、

    Drew