This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C3202:DS90C3202

Guru**** 2591720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523712/ds90c3202-ds90c3202

器件型号:DS90C3202

工具/软件:

DS90C3202LVDS转换RGB借鉴原理 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    您能否澄清/扩展有关 DS90C3202的问题?  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 μ s
    我现在有个项目、客户输入端是LVDS信号、GOG压接端是LVDS信号、之前使用的IC:DS90CF386MTD进行的转换、但现在客户端因频率问题、改为IC:DS90C3202、烦请提供一份DS90C3202的借鉴原理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fu:  

    感谢您的问题。  

    您是否在寻找  DS90C3202的参考设计/EVM、或者是否有关于 DS90C3202的其他问题?

    此致、  

    Logan