This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:通过 SGMII (SerDes)链路与外部开关连接

Guru**** 2590550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524381/dp83869hm-interfacing-with-an-external-switch-over-an-sgmii-serdes-link

器件型号:DP83869HM
主题:DP83869中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我有一个定制设计、其中 PHY DP83869连接到外部 RJ、且其 SGMII 连接到外部开关的 SGMII 串行器/解串器。 在串行器/解串器端启用自动协商后、开关上的链路作为1000BASE-KX。 链路在1G 下工作正常。 但是、当我将铜侧固定在100BASE-TX 上时、链路的铜侧会正常工作(通过 PHY 环回进行测试)、但与串行器/解串器侧的链路不工作。 非常感谢为此提供的任何帮助。

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当应该发生链路时、您能否将寄存器转储从0x01发送到0x1F、0x31和0x37?

    此外、您是否有机会查看我们的 SGMII 故障排除指南?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    感谢您的答复。 关于 SGMII 故障排除指南、我还没有机会进行研究。

    但是、我对此进行了进一步的测试。 当我关闭自动协商并固定 SGMII 侧的速度(即在寄存器 C00上写入0x2100而不是写入寄存器0x0)时、链路工作正常。 同样、自动协商也被关闭、交换器侧的速度也被固定。 在这种情况下、开关侧接口 会自行反射、而不是1000BASE-KX。  

    在我看来、它的自动协商行为是一个切换问题。 我可能是错的、但到目前为止的观察是在建议我这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Souvik:

    很高兴听到这个消息。 交换机可能没有向 PHY 发送自动协商页面。 您可以验证 PHY 是否通过寄存器37h 位1接收到自动协商下一页。 请注意、该位在读取后清除、因此第二次读取将产生0。

    此致、

    j