This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:DP83TG721S-Q1

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523304/dp83tg721s-q1-dp83tg721s-q1

器件型号:DP83TG721S-Q1

工具/软件:

您好先生

当我们使用 SOC (例如 RK3562)连接至 DP83TG721S-Q1以实现 AVB 功能、我们需要额外的驱动程序或软件来实现 IEEE 802.1AS、IEEE 1588v2、IEEE 1722、…… 是什么呢?
如果需要、TI 会提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YP:

    是的、DP83TG721将需要软件来实现 PTP 和 AVB 功能。  RK3562使用的是什么操作系统? 我们将无法提供此 SoC 所需的确切驱动程序、但可能能够提供一些参考。 请联系您的现场应用工程师、因为我们将无法在公共论坛上共享此类信息。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    明白。

    RK3562运行 Linux 操作系统。

    好的、我将联系现场应用工程师进行确认。

    非常感谢您的帮助。

    谢谢

    Yp.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    David