This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410:IBIS 模型相关查询

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524130/ds250df410-ibis-model-related-query

部件号:DS250DF410

工具/软件:

您好、

在 IBIS 模型中提供了 DS250DF410 RXterm 和 TXTerm 选项。 但我们在寄存器映射中看不到相关的任何寄存器设置。 请建议器件中默认启用此终止、或者是否有任何设置来启用和禁用 RXterm 和 TxTerm 值

此致、

Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudarshan:

    我们的设备专家目前不在办公室、下周将回来回答您的问题。

    出于好奇心、您能否告诉我们在 IBIS-AMI 文件中有哪些用于 RX 和 TX 终端的选项? 根据我对信号调节器件的经验、与信号线连接所需的内部端接在 实际器件中自动配置。

    此致、

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

     。  

    上图中显示了2个设置、分别是 rx_term 和 TX_term。 我的问题与这些设置相关

    此致、

    Sudarshan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sudarshan:

    这些是端接 s4p 模型、在使用该器件执行任何 IBIS-AMI 仿真时、应包含该模型。

    这些都与任何器件寄存器无关。  默认情况下启用终端。

    谢谢、

    Drew