This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:Freq_High 寄存器(地址= 0x5E)设置

Guru**** 2590520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523762/ds90ub941as-q1-freq_high-register-address-0x5e-setting

器件型号:DS90UB941AS-Q1

工具/软件:

团队、

FREQ_HI_THR 只有7位。 最大数量为0x7F。 但客户 DSI 频率为440MHz。 如果 DSI freq>  FREQ_HI_THR、可能会发生什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谁是1级和 OEM?

    请参阅 Ben 在该 E2E 主题中的第二个回复: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1047558/ds90ub941as-q1-freq_high-register-address-0x5e

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolas,

    第1层是 YinWang  

    OEM 就是 Seres

    感谢链接。

    "如果频率高于高阈值、则 freq_high 输出被置位。   如果频率低于低阈值、则 freq_low 输出被置位"

    我不明白"freq_high 输出被置为有效"是什么意思? 您能否指出数据表中的哪个部分?

     FREQ_HI_THR 用于 PCLK 或 DSI 频率? 0x7f 不能涵盖最大 PCLK 210MHz、DSI 630MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    FREQ_LO_THR 和 FREQ_HI_THR 是 DSI_CLK_DET (0x5A[3])和 NO_DSI_CLK (0x5A[1])的阈值限制。

    这两个阈值都以 DSI 频率表示。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolas,

     FREQ_HI_THR 的最大值 为0x7F。  客户 DSI 为440MHz。 但我们仍然看到 DSI_CLK_DET (0x5A[3])有效、没有 NO_DSI_CLK (0x5A[1])。 为什么会这样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    这是有道理的。

    如果频率 高于 FREQ_HI_THR 值、则 DSI_CLK_DET 被置为有效。 如果频率 低于 FREQ_LO_THR 值、则 NO_DSI_CLK 被置为有效。

    FREQ_HI_THR = 0x7F 对应于127MHz、FREQ_LO_THR = 0x06对应于6MHz。 由于127MHz > FREQ_HI_THR、因此 DSI_CLK_DET 将被置为有效。 由于127MHz 小于6MHz、因此 NO_DSI_CLK 不会置为有效。

    默认设置应该可以使用。

    此致、

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikolas,

    立即了解