This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:申请演示套件 PCB 的图案图片

Guru**** 2911060 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523132/tusb9261demo-request-a-pattern-picture-of-demo-kit-pcb

器件型号:TUSB9261DEMO

工具/软件:

您好团队:

我们在设计电路板。

我想介绍演示套件 PCB 的图形。

我可以获取演示套件 PCB 的图案图片吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eiji:

    您是否参考 TUSB9261DEMO EVM 的设计文件? 如果是、请接受我的 E2E 朋友申请、并发送我们的设计文件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    已接受请求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eiji:

    通过 E2E PM 进行了响应。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我收到了一个设计文件。

    但我想参考 PCB 的 A/W 设计。

    我可以获取 PCB 的 A/W 设计数据吗?

    此致、

    Eiji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eiji:

    PCB 的 A/W 设计是什么意思? 它是一个特定的文件类型、还是一组文件?

    我将再发送一个有关 PCB 设计的文件夹、否则、这些就是我认为我们拥有的所有设计文件。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我收到了一个文件。

    感谢你的帮助。

    Eiji