This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781-Q1:EMC CE 电流测试失败

Guru**** 2930830 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525277/sn65hvd1781-q1-emc-ce-current-test-fail

器件型号:SN65HVD1781-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户未能通过使用 SN65HVD1781-Q1对其产品进行的 EMC CE 电流测试。

1)在80~90MHz 带宽内测量 CE 电流时超出了平均值和峰值。

2)超出峰值的最大值为-6dB、超出平均值的最大值为-6dB (未保存测量数据)

3)如果禁用 RS485通信,超过值将消失。

4)客户为 RS485使用扩展电缆,而电缆位置的符号不同。

5)通信设置: 115200波特率,200毫秒通信周期。

以下是我的问题:

1) EMC CE 电流测试有没有具体的准则?

2)你能建议有更多的利润通过测试吗?

我附上测试结果和原理图。

e2e.ti.com/.../CE_2D00_S_5F00_Add-signal-line_2C00_-Add-GND.pdf

e2e.ti.com/.../CE_2D00_S_5F00_Add-signal-line_2C00_-Remove-GND.pdf

e2e.ti.com/.../CE_2D00_S_5F00_All-bandwidth.pdf

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    追逐、

    我不是太熟悉您正在进行的测试、但他们传输的电缆需要多长时间?

    您有他们的总线方框图吗?

    如果问题与 EMC 有关、我可能认为发送节点上的共模扼流圈有所帮助、但您能否详细解释一下什么是 EMC CE 电流测试?

    其他有助于减少发射的潜在因素是分裂端接、以帮助稳定共模电压。  

    - Bobby