This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450V-SMAJ30A:我可以通过 THVD2450VDRCREP 使用 TPD1E0B04DPL 而不是 EP 30A 吗?

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524559/thvd2450v-ep-can-i-use-tpd1e0b04dpl-instead-of-smaj30a-with-thvd2450vdrcrep

工具/软件:

执行电流校准 THVD2450VDRCREP RS RS-485收发器、数据表建议使用 SMAJ30A 标准方法。

我能更换吗 SMAJ30A 一方 TPD1E0B04DPL 而是?

TPD1E0B04DPL 是否会在此应用中提供足够的保护?

是否有任何关于此替代的建议或经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD1E0B04DPL 钳位到±3.6V、这可能会影响 RS RS-485总线上的信号。 SMAJ30A 允许高达30V 的信号。您必须选择允许信号通过的元件、这取决于总线上的实际电压。 (如果节点之间没有接地漂移、则范围将为0V…VCC。)

    此外、保护元件必须能够处理预期会发生的瞬态电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mamatha:

    正如 Clemens 指出的、对于 RS485端引脚(A/B)、如果您想尝试钳制电压、则钳位应发生在这些引脚支持+/-70V 的引脚的绝对最大值之前。 如果您在假设的20V 共模范围内运行/工作、则需要将电压钳制在20V 以上、但要在70V 之前。 这取决于您的系统。

    夹紧太早会影响您发出的信号、就像克莱门斯说的那样。 如果您将电压钳位在3.6V、并且输出信号为5V、则可能会过早地钳制电压(在正常工作期间)。

    - Bobby