This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:EN55032传导发射合规性

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524924/thvd8000-en55032-conducted-emissions-compliance

器件型号:THVD8000

工具/软件:

您好、

我想知道如果载波频率为500kHz、波特率为9600、我是否能够通过 EN55032传导发射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:宜兴、

    答案很可能是肯定的-我们还没有听说过通过传导发射标准的人有问题、但我不确定有多少系统关心传导发射。 一般来说、最好在 VCC 引脚上放置一个只允许直流通过的 EMI 滤波器、因为从传导发射标准来看、主要问题是由于 OOK 调制而导致 VCC 引脚上出现波动。  共享总线已进行滤波、因为共享总线具有电感耦合-如果是直流、则应存在大容量电容;对于交流系统、则需要一些小大容量电容。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Parker Dodson