This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F002:电容与温度间的关系

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524378/tpd6f002-capacitance-vs-temperature

器件型号:TPD6F002

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有这个 ESD 电容与温度的关系日期?

客户需要此信息来验证高温下的性能。

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    我们目前没有关于电容与温度的数据。 要保护的接口是什么?  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    用于 EMIF 总线、连接到具有外部显示和闪存存储器的 SoC (C6746)。

    在高温条件下、闪存读取/写入异常情况下、SoC 会关断。

    卸下此 ESD 设备后问题已解决。

    我们是否有较低电容的 P2P 替换选项?

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    很遗憾、我们没有此软件包的任何 P2P 替代产品。 最接近的 器件/封装 是 TPD6E05U06RZR。

    它的电容低得多、因此当 TPD6F002的电容在高温度下使 EMIF 信号失真时、应该会解决该问题。  

    此致、

    Sebastian