This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:DS90UB940-Q1 - CSI2版本

Guru**** 2595320 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940N-Q1, DS90UB940-Q1, DS90UH940N-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524620/ds90ub940-q1-ds90ub940-q1---csi2-version

器件型号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UH940N-Q1、DS90UB940N-Q1

工具/软件:

您好、  

我们想在新工程上使用器件 DS90UB940-Q1。 由于数据表中未指明、因此我们想知道 CSI 2的2011版本(v.?) 是否为组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    感谢您询问 DSUB940-Q1的相关信息。 该器件是一款符合 MIPI CSI-2-v1.2标准的解串器。  

    您可以在此处查看有关 CSI-2 D-PHY 时序的更多详细信息、请参阅我们的应用手册:DS90UB940 MIPI D-PHY 时序应用手册

    如果您对我们的器件还有任何疑问、敬请告知。

    谢谢、

    Ragav Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ragav:

    感谢您的快速答复。 我看到了应用手册、发现这是指此器件型号 DS90UH940N-Q1。 末尾有 N 的版本和没有 N 的版本之间是否有任何差异?

    A.I.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexandru:

    DS90UB940-Q1和 DS90UB940N-Q1器件可与 DS90UB940互换 N Q1是较新的版本。 两者都将遵循我之前分享的关于 MIPI CSI-2 v1.2兼容性的应用手册。

    我建议以后使用 DS90UB940N-Q1。

    谢谢、

    Ragav Subramanian