This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2412:THVD2412:RS485收发器

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525017/thvd2412-thvd2412-rs485-tranceiver

器件型号:THVD2412

工具/软件:

您好、

 您能否请确认  THVD2412VDR 的 A 到 Y 和 B 到 Z 之间是否存在内部短路。

谢谢。此致、

Dhanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有短路。 对于全双工收发器、输入和输出是完全独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhanya:

    克莱门斯是正确的。

    - Bobby