This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:是否有评估板的原理图和设计文件:DS125DF1610EVM

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525234/ds125df1610evm-is-there-schematic-and-design-files-for-the-evaluation-board-ds125df1610evm

部件号:DS125DF1610EVM

工具/软件:

是否有评估板的原理图和设计文件:  

DS125DF1610EVM

9.8至12.5Gbps 16通道重定时器评估模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以通过私信与您共享文件。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以通过私信与您共享文件。

    谢谢、

    Drew