This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:MIPI 并行 CSI 到串行 CSI 转换

Guru**** 2593330 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523533/sn65dsi83-mipi-parallel-csi-to-serial-csi-conversion

器件型号:SN65DSI83

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找 MIPI 并行 CSI 到串行 CSI 转换解决方案。

请推荐 TI 产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    SN65DSi83是一款 DSI 器件、不支持 CSI。

    您能否说明并行和串行 MIPI CSI 的含义? 您指的是哪些接口?
    如果您分享了一些使用这些接口的器件、我们可能也会有所帮助、以便我们查看 TI 产品系列中的兼容器件。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的答复。

    您能说明并行和串行 MIPI CSI 的含义吗? 您指的是哪些接口?

    参考网站: https://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes/TN_158_What_Is_The_Camera_Parallel_Interface.pdf

    多年来、MIPI 联盟连续指定了摄像头数字接口:

    1) 摄像头并行接口(CPI)、

    2)摄像头串行接口1 (CSI-1)、

    3)摄像头串行接口2 (CSI-2)、以及

    4)摄像头串行接口3 (CSI-3)。

    客户正在寻找  CPI 到 CSI 转换解决方案。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    目前、我们 没有 MIPI 摄像头并行接口(CPI)到 CSI 转换器。

    此致、
    Ikram