This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:正/负信号与 IN+/-引脚的连接

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525158/lmh0324-connection-of-positive-negative-signals-to-in---pins

器件型号:LMH0324

工具/软件:

您好、Nick、

由于布局限制、我们需要将差分信号的正信号连接到 IN-引脚、将负信号连接到 IN+引脚。 这会导致任何问题吗?
连接如下:


正信号 => LM0324  IN- => LM0324  OUT- => RX 正信号输入引脚
负信号=> LM0324  IN+=> LM0324  OUT+=> RX 负信号输入引脚

此致、

直树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Naoki-San、  

    根据 SMPTE 标准、SDI 信号极性不敏感。  

    此致、
    j