This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:电缆长度为25ft

Guru**** 2961590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525489/sn75dp149-cable-length-of-25ft

器件型号:SN75DP149

工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我们想 知道 SN75DP149RSBR 是否可以支持25英尺长的 DP 转  HDMI 电缆、您能帮您确认吗? 对导线材料是否有任何要求? 能否实现 DP 28AWG? 我们是否需要添加 重定时器/转接驱动器?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享建议实施方案的方框图? DP149是一款 DP++转 HDMI 电平转换器、它如何配合支持此25英尺 DP 转 HDMI 电缆?

    谢谢

    David