This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:无法读取正确的 PHY 地址

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1518857/dp83826i-can-not-read-right-phy-address

器件型号:DP83826I

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在他们的客户端遇到了一个问题

它们在伺服产品中使用两款 DP83826I。 他们现在发现、当机器 POR 时、MCU 可能无法读取 PHY_ADDRESS (RX1_D3)的高电压电平状态。  

概率为100台机器中的5台。 签发机使用。 概率为100倍 POR 的20-30倍。

大家可以看到、它们使用2个 DP83826I、即 U49和 U50。 两者都以基本模式运行。 (Strap 配置6连接 GND)。

RX_D3应为高电压电平。 但当 RESET 信号上升时、它会下降。

Q1:当复位信号上升时、RX1_D3 (来自 U50)为什么会下降。 这将导致 MCU 收到 RX1_D3的错误状态(低电压电平、该状态应为高电压电平)。

问题2: 为什么时钟信号仅在复位信号变为高电平后才出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

     RX1_D3是一个 strap 配置引脚 和 MII 发送器 引脚。 当复位上升时、对 RX1_D3处的值进行 PHY 地址采样、然后该引脚成为面向 MAC 的发送器。 如果没有数据发送、该引脚将拉至低电平。

    2.这个 CLK 是在 RX_CLK 引脚上测量的吗? 当 PHY 保持在复位状态时、在释放 RESET (变为高电平)之前、不应从 RX_CLK 外显示 CLK。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    关于 DP83826、还有其他问题吗?

    如果没有、我可以解决此主题。

    此致、

    Shane