This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:本地唤醒检测所需的帮助

Guru**** 2590530 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524452/tcan1043a-q1-help-needed-on-local-wake-up-detection

器件型号:TCAN1043A-Q1

工具/软件:

您好:

我们的工程中使用的是 TCAN1043A-Q1。

我们的项目中有2个唤醒源、一个是 CAN、另一个是 RTC。 RTC 芯片的中断连接到 TCAN1043A-Q1的 WAKE 引脚。

RTC 芯片配置为在警报到期时生成边沿。 要求是唤醒集群并写入 NVM 并返回睡眠状态。

您能否分享通过 WAKE 引脚检测唤醒的过程?

如果需要任何详细信息、请告知我们。

感谢你能抽出时间。

此致、

Viswanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswanath:

    WAKE 引脚上的脉冲将被识别为 LWU、收发器将被唤醒并将 INH 拉至高电平。 然后、INH 可使您的 PMIC 为整个系统供电。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。

    我们不希望在发生本地唤醒事件时唤醒整个系统。  

    您能否分享 区分唤醒原因的程序(通过 CAN 总线或本地唤醒)?

    谢谢你。

    此致、

    Viswanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viswanath:

    请参阅表8-1、通过 nFAULT 引脚进行唤醒源识别。

    此致、

    Sean