This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:数据表时序表说明

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523299/dp83869hm-datasheet-timing-table-clarification

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

您好、

我正在尝试准备 FPGA 时序限制、以便 通过 RGMII 接口连接到 DP83869HM PHY。 我对数据表中提供的时序表和图表感到困惑。 因此、我想请你支持澄清。

我希望您确认我的理解是正确的、如下所示:

- 第6.6节: 输出时序表对应于从 PHY 到 FPGA 的 TX 信号。

- 第6.6节: RGMII 输入时序表对应于从 FPGA 到 PHY 的 RX 信号。

-  第6.7节:  图6-6. RGMII 发送多路复用和时序图 对应于 从 PHY 到 FPGA 的 TX 信号。

-  第6.7节:  图6-7. RGMII 接收多路复用和时序图对应于从 FPGA 到 PHY 的 RX 信号。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    [quote userid="657376" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523299/dp83869hm-datasheet-timing-table-clarification 第6.6节: 输出时序表对应于从 PHY 到 FPGA 的 TX 信号。



    如果您参考此表、则表示从 PHY 到 FPGA (MAC)的 RX 信号。  


    [quote userid="657376" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523299/dp83869hm-datasheet-timing-table-clarification 第6.6节: RGMII 输入时序表对应于从 FPGA 到 PHY 的 RX 信号。[/报价]

    这是指从 FPGA 到 PHY 的 TX 信号。  




    [quote userid="657376" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523299/dp83869hm-datasheet-timing-table-clarification  第6.7节:  图6-6. RGMII 发送多路复用和时序图 对应于 从 PHY 到 FPGA 的 TX 信号。[/报价]


    这是指从 FPGA 到 PHY 的 TX 信号。  


    [quote userid="657376" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1523299/dp83869hm-datasheet-timing-table-clarification  第6.7节:  图6-7. RGMII 接收多路复用和时序图对应于从 FPGA 到 PHY 的 RX 信号。[/报价]


    这是指从 PHY 到 FPGA 的 RX 信号。  

    这是因为 RGMII 规范从 MAC 侧概述了 PHY 的信号。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么图和表中的命名时间间隔不匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrei、  

    我为这个混乱而道歉。 团队将记录并解决该问题。  

    此致、
    j