This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:用于 Hyperlynx 仿真的 TS3DV642的 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524882/ts3dv642-ibis-ami-model-for-the-ts3dv642-for-hyperlynx-simulation

部件号:TS3DV642

工具/软件:

您好、

我将寻找 IBIS-AMI 模型 TS3DV642. 使用执行信号完整性(SI)仿真 HyperLynx 。 如果有人可以访问它、或者可以向我指出正确的方向、我非常感谢您的帮助。

此致、

Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    没有该器件的 IBIS 模型。  
    我建议遵循此 常见问题解答 、使用无源器件进行设计。

    谢谢、

    NIR