This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:SN65LVDS31DG4 和 SN65LVDS32D's 连接两者时的传输长度

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526141/sn65lvds31-sn65lvds31dg4-and-sn65lvds32d-s-transmission-length-when-the-two-are-connected

器件型号:SN65LVDS31

工具/软件:

你(们)好  

SN65LVDS31DG4 和 SN65LVDS32D 的单端转 LVDS IC (T/RX) 架构、两者连接时的最大传输长度是多少?

例如:
在 50MHz、最大长度限制/建议值是多少?
在 100MHz、最大长度限制/建议值是多少?