This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:未上电状态下的 I2C 信号

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526024/pca9515a-i2c-signals-during-unpowered-state

部件号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:TCA9617BTS5A23166

工具/软件:

您好、

我们考虑 在 PCA9515APWR 设计中使用、从而需要隔离 I2C 主器件和从器件以防止反向供电问题。  

该设计有一些限制、即 PCA 只能由与主 VCC 不同的从属 VCC 供电。 无法对主器件和从器件 VCC 进行排序

因此、在打开 PCA 电源之前、主器件上 PCA 的 SDA、SCL 线路很有可能被上拉到主器件 VCC。  

在 PCA 加电之前、I2C 线路可以通过上拉电阻上电吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreedev:

    该器件确实支持 I2C 引脚上的断电高阻抗、这建议可以在 VCC 之前上电 I2C SDA/SCL。  

    我建议改用更新的 I2C 缓冲器、即 TCA9617B。 TCA9617B 是成本结构经改进的最新 I2C 缓冲器。 该缓冲器还支持 I2C 引脚上的断电高阻抗。 电平转换和更小的封装类型 (8 引脚 VSSOP (DGK))。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 TCA 器件有两个电源域。 VCCA 和 B。可以将它们连接在一起并将其用于隔离器应用吗? 我们的系统限制意味着、我只能将从 VCC 连接到隔离器、而主器件具有自己的单独 VCC、其 I2C 总线被上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许对 VCCA/B 使用相同的电压。

    如果您只想在无电源时断开从站总线、则可以使用任何具有断电保护功能的开关、例如 TS5A23166。