This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:数据线上的信号将在"5V-area&quot 中出现什么情况;

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525802/tmuxhs221-what-will-happen-to-signal-on-data-line-in-the-5v-area

器件型号:TMUXHS221

工具/软件:

您好、
由于 TMUXHS221 的数据引脚可耐受 5V 电压(绝对最大值为 5.5V)、这是我们将两个 USB 2.0 连接器切换到 CPU 的选择。  
如方框图显示模拟开关的电荷泵所示、我假设高于 3.6V 的信号只是转发而不被开关削波、或者由于内部电荷泵的电压电平、预计 3.6V 和 5.5V 之间的信号是否会有任何削波?

我们的 CPU 具有绝对最大 数据引脚上的电压为 3.73V。 如果多路复用器将数据线上的电压从 DA/DB 限制为 D 到 max 3.73 我们可以跳过多路复用器和 CPU 之间的保护。

您能告诉我方向 DA -> D 和 DB->D 上数据引脚在 3.6V 和 5.5V 之间的传输行为吗?

多谢致以诚挚的问候。

Olli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olli、

    TMUXHS221 的建议工作条件可高达 3.6V。

    绝对最大额定值并不表示 器件能够正常运行。  如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全 正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。

    我无法保证或预测超出工作条件时的器件功能。  

    TS5USBC41 可能是更好的选择。 它具有高达 24V 的过压保护、这有点夸张、但这是我们在此应用中的最佳选择。 它可以处理 I/O 上高于 3.6V 的电压、没有损坏器件的风险。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。
    集成了 OVP 的多路复用器开关无法选择、因为所有 OVP 都位于错误的侧。 在本例中、我们将一个 CPU 端口切换到 2 个 USB 插孔。 由于 5V 情况只是 ABS 的 5V 容限语句不太可能发生的错误情况。 最大 5.5V 额定值是可以的。 但我们必须保护 CPU。 可以选择 在 MUX 和 CPU 之间使用 TPD2S701 或将其作为分立式构建。  

    此致、

    Olli