This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:DP83TC814RRHARQ1

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1524230/dp83tc814r-q1-dp83tc814rrharq1

器件型号:DP83TC814R-Q1

工具/软件:

您好、  

在我以前的帖子中,我也问过关于这一点,我没有得到正确的反馈,

我正在设计一个采用 RMII 从模式的以太网、该以太网将与 STM 微控制器连接。对于 DP83TC814R 中的 LED 引脚、我想将其用于闪烁 LED 和 GPIO strap 设置、在模式中应如何处理这一点?

在硬件检查清单中、LED 突出显示了 strap 设置、如果我在此处连接 LED、会发生什么情况? 应启用哪个路径? CLKOUT 引脚应该连接在哪里?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nayan:

    有关推荐的 strap 配置电路、请参阅数据表的第 8.5.2 节。 CLKOUT 引脚可以在未使用时保持悬空。

    谢谢、

    David