This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:串行器/解串器 IC DS90CR288 温度升高时的问题

Guru**** 2767035 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525966/ds90cr288a-serdes-ic-ds90cr288-problem-at-elevated-temperature

器件型号:DS90CR288A

工具/软件:

我们 在设计中使用 DS90CR288A 从摄像头传感器的 Camlink 发送器接收视频数据 (LVDS)、并将 LVDS 串行数据转换为连接到 FPGA IO 的并行数据。

在+55°C 以上的高温下、很少的像素无法正确采样、我们将获取随机数据而不是原始像素数据。

进入 IC 的输入数据如下

像素时钟 80MHz、LVDS

我正在上传原理图以供您审阅。请仔细阅读原理图并指导我们解决问题。

如需其他信息、请发送电子邮件至 data.e2e.ti.com/.../LWIR-SINGLE-CARD_5F00_16FEB16_5F00_1130.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raju:

    感谢您的提问。 我对测试有几个问题:

    1.测试了多少个主板,它们都显示了这个问题吗? 问题是否可以重现?

    2.软件是否验证接收到的像素数据不正确?  

    3.您可以看到数据表“接收器开关特性“表中有接收器选通位置的偏斜裕度。 如果由于温度较高而对接收信号产生额外的抖动、则可以在无效点对数据进行采样。 LVDS 接收器的视频源是否会导致此问题? 使用哪种类型的视频源?


    此致、
    Ikram