This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:应用帧在 BUSOFF 下使用 CANFD 时出现问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526089/tcan1043a-q1-issue-when-app-frame-use-canfd-under-busoff

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1043-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户在其系统中使用 TCAN1043-Q1、并将 CAN 用于 NM 帧、将 CANFD 用于 APP 帧。

当 CANH 或 CANL 短接至 Vbus 并导致 BUSOFF 时、NM 帧已正确发送出去、但 APP 帧未发送出去。

他们发现缺少 APP 帧 将导致错误计数器增加、并导致 40ms 后报告另一个 BUSOFF。

如何解决该问题?  

谢谢!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    问题已通过电子邮件解决。

    此致、

    Sean