This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:有关支持较低分辨率的问题

Guru**** 2925730 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526187/tfp410-question-about-supporting-lower-resolutions

部件号:TFP410

工具/软件:

大家好!  

请确认 TFP410 支持 800 X 1200 和 1600 X 1200 的分辨率。 数据表指出它支持 WUXGA (1920 X 1200)、因此我假设 TFP410 可以处理 800 X 1200 或 1600 x 1200 分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它取决于像素时钟、TDP410 可以支持 25MHz 最小值和 165MHz 最大值之间的任何分辨率。

    谢谢

    David