This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:没有评估板。

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525053/tusb422-there-is-no-evaluation-board

器件型号:TUSB422

工具/软件:

您好的团队、

由于此器件没有 EVM、因此很难评估此器件。
是否有任何方法进行评估?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    如果您想尝试仿真、我们可以在线提供适用于该器件的 IBIS 模型。

    否则、我将在内部查看如何帮助评估此设备、并尝试在明天为您解答。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    如果可能、请联系您当地的 FAE、看看他们是否有任何可供评估的产品、即 TUSB422EVM。

    谢谢、

    Ryan