This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9511 和 PCA9306 串行连接的使用

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1526084/pca9306-pca9511-and-pca9306-serial-connection-usage

部件号:PCA9306
主题: TCA9511A 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好的团队、

 PCA9511 和 PCA9306 串行连接是否可以使用?

非常感谢! 期待您的答复。

BR、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我认为我们没有 PCA9511。 尝试使用 TCA9511A I2C 热插拔缓冲器。  

    只要 PU 电阻正确使用、在串联连接中将 TCA9511A 与 PCA9306 配合使用就不会出现问题。  

    此致、

    Tyler