This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:手动 CTLE 和自适应 CTLE 之间的差异

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1525991/ds125df410-differences-between-manual-ctle-and-adaptive-ctle

部件号:DS125DF410

工具/软件:

为了在通过电缆进行长距离传输后校正视频信号、我考虑在接收器板上使用 DS125DF410。

DS125DF410 采用两种信号校正方法:手动 CTLE 和自适应 CTLE。

这两种方法的区别和特征是什么?

请说明在哪些用例中每种方法都很有用。

此外、在使用手动 CTLE 和使用自适应 CTLE 时、请提供 DS125DF410 的寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsumasa-San:

    手动 CTLE 需要手动设置 CTLE 值、而自适应 CTLE 将在 CDR 锁定过程中自动选择最佳 CTLE 值。

    自适应 CTLE 适用于大多数用例、但在固定插入损耗的情况下可以使用手动 CTLE。  如果担心自适应 CTLE 值、手动 CTLE 也可用于调试。

    请查看该器件的编程指南。  您可能会发现一些示例配置很有用。  此外、请参阅“3.14 设置接收器自适应模式“一节。

    https://www.ti.com/lit/ab/snla323/snla323.pdf

    谢谢、
    Drew